This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:在引脚搭接模式下更改 UVLO 设置

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831596/tps53647-changing-uvlo-settings-in-pinstrap-mode

器件型号:TPS53647

你好

我的客户正在引脚搭接模式下使用 TPS53647。

在引脚搭接模式下启动时、能否将 UVLO 设置更改为4.5V?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    VIN_UVLO 不能通过引脚搭接模式进行更改、但是、您可以通过 PMBus 即时更改、以下是简单的过程。

    当 V5 到达 UVLO 时、向 TPS53647发送 PMBus 命令以更改 VIN_UVLO。

    然后将 EN 设 为高电平。

    注1。 您可以发出"Store Config to NVM"、然后您无需在每次上电时更改 VIN_UVLO、也可以在每次上电时更改 VIN_UVLO、而无需" Store Config to NVM"

    注2。 VIN_UVLO 可以动态更改、无论 EN 是高电平还是低电平、它都将立即生效。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Chasel

    感谢您的支持。

    请告诉我 "将配置存储到 NVM "。

    如果我执行"Store Config to NVM"、 在引脚搭接模式下启动时是否可以将 UVLO 设置为4.5V?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    是的、如果您将配置存储到 NVM、并且在下一个下电上电后、UVLO 将为4.5V、除非您再次更改设置。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Chasel

    您能告诉我如何将配置存储到 NVM 吗?

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    请查看数据表第7.6.2.3.5节。

    SendByte 到11h。

    谢谢

    Chasel