This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:TPS65400设计问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815135/tps65400-q1-tps65400-design-questions

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65400

1>。 如果没有 I2C 控制、则仅默认设置一个 PGOOD 输出? 因此无法使用 PGOOD 来控制上电序列

2>。 当 VIN=12V、Vo=1V 时、Fsw 最高的是什么? 当我将其中一个输出设置为0.9V 时、webench 会将 Fsw 设置为1MHz、但您的 ton min 为150ns。

3>。 如何计算补偿器件? 是否有任何文档?  

4>。 如果没有 I2C 控制器、需要进行序列控制、需要特别注意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、默认情况下只有一个 PG 引脚可用。

    2.请遵循数据表中的信息。 最高 Fsw 可通过 TON_MIN/DUTY 计算得出

    您可以采用任何材料来讨论电流模式 DCC 转换器的环路补偿。 或者只需使用 Webench 即可获取参考结果。

    training.ti.com/dcdc-converter-loop-compensation-made-simple

    4.您可以使用电阻分压前一通道 Vout 来启用以下通道。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,这里还有一个问题。

    当我将其中一个输出设置为1.0V 时 、webench 告诉我、无法创建设计、其最小输出为0.8V。

    我 计划设置500kHz、 VIN=12V、 Vo=1V/0.6A、从最小 TON=150ns 进行调制、 TPS65400应支持1V Vo。

    您能否确认它是否支持1V 输出? Webench 设置如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我自己在 Webench 上尝试过。 在500kHz 工作条件下、12V 至1V 似乎是生成设计的好方法。

    任何方式、请仅遵循数据表中的信息。 (1/12)*(2us)=166ns > 150ns。 因此、这里应该没有问题。

    谢谢!

    此致、

    Hao