This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:TPS544B20 EMI 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829472/tps544b20-tps544b20-emi-issue

器件型号:TPS544B20

您好:

 我们测试了 TPS544B20 EMI.FCC 第15部分 B 类电解电场强度 QP-3M、 测试值太多。 附件是 SCH 和测试数据。 请帮助我们了解我们可以修改哪些参数以及如何通过 FCC。 感谢 you.e2e.ti.com/.../PMbus.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我看不到任何明显的东西。  您应该查看开关节点波形、以查看是否存在与最差频率对应的振铃。  您不会在几个单独的频率下发生故障、而是会在较宽的范围内发生故障。  我们可以看到您的 PCB 布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您能告诉我您的测试环境吗?  您是否在经过认证的实验室中进行测试?  屏蔽室中?  您的本底噪声是多少?  我们可以看到低至100kHz 的低频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅测试辐射并将其传输至无测试。 电源是12V 铅酸电池、因此我们只需查看30m≤1GHz。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    为了解决您的问题、我们需要查看您的测试环境中的本底噪声图以及显示100kHz 以上范围内基本工作频率的扫描。  我们还需要检查您的 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我现在要关闭这个线程。  您可以随时重新打开它。