This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:启动问题

Guru**** 2385860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831477/lm73605-startup-problems

器件型号:LM73605

我有一个使用 LM73605作为10-24V 至5V 降压转换器的电路。 它与数据表中的典型应用电路大致相同。

COUT = 160µ Ω、L = 6.8µ Ω、f = 500k (强制 PWM)、5ms 内部 ss

在无负载的情况下、转换器启动正常。 我可以在其运行时添加任何负载。

但是、对于任何负载、它都不会正确启动:

4,7µH 47µF 输入10mA 负载的 Δ I LC 滤波器= 1.92V 输出、具有高纹波(大约断续阈值)、开关节点上的电压形式相同(不是典型矩形)

4.7欧姆、2.35欧姆、9.4欧 姆0V 输出。 只是2V 到0V 的短暂尖峰没有断续、它甚至不会尝试。 当移除足够长的负载时、它会启动。

我曾尝试过:软启动时间长达50ms、不同的开关频率(300-900k)、不同的 UVLO 设置。 迄今没有什么帮助。

编辑:

不同负载的输出电压:

我不明白为什么有高原,也不明白为什么要把宝石从高原开始。
我不明白为什么我只获得1.9-2.5V 输出

在10欧姆负载下、开关甚至不会启动

500 Ω 负载

300 Ω 负载


10欧姆负载(不同比例)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖 Matthias。

    我想确保查看您设计的正确电路。

    1.它是数据表中的图25,pp25 (见下面)吗?

    2.除了输出电压和输入电压外,您能否与开关节点波形共享启动的附加波形捕获

    500欧姆负载

    2.b 10 Ω 负载

    3. 除了输出电压和输入电压外,您能否与开关节点波形共享稳态的附加波形捕获

    500欧姆负载

    3.b 10 Ω 负载

    使用无源探头进行测量时、直流耦合即可。

    很抱歉为您分配这项任务、但这对于我而言有助于更快地找到根本原因、也有助于我们为您的设计找到解决方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图:(SS 电容器与导线一起添加、将 R303交换为220n 电容器尝试不同的 RT 值)

    无负载启动绿色=开关节点、黄色=输出:

    平坦后斜坡期间的开关节点

    稳态



    500欧姆启动电阻(脉冲看起来与空载相同)



    输出电压和开关节点为10欧姆
    该脉冲与第一个斜坡(触发点)之前的其他启动脉冲相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS 我删除了最后一个 LC 滤波器 dor。
    此外、两个节点上的10欧姆稳定状态约为0.1V 直流电压、除此之外什么都没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在350欧姆负载下,它仅输出大约3伏的无开关电压,在360欧姆开关启动时,如500欧姆/空载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建第二个版本后、我注意到了这个问题。

    和 VCC 电容器。 移除短路后、工作正常。 负载过载 VCC 引脚