This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:压降问题

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812050/tps22810-voltage-drop-issue

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS2121

找到下面的原理图

不使用突出显示的电阻器。 2个相似的 TPS22810 (SOT23)输出连接在一起、一次只会有一个 TPS22810导通。

输入电压:12V - 12.18V
电流消耗:1.84A

在 TPS22810上观察到的输出:11.54V

整个器件上有0.5V 的压降。 如何避免这种情况?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您与 E2E 联系!

    我看到这种配置有两个问题。 首先、我不建议使用 TPS22810在两个输入之间进行电源多路复用。 由于 TPS22810没有反向电流阻断功能、因此开关输出端出现的任何高于输入电压的电压都将导致电流从 VOUT 流至 VIN 并流经体二极管。 对于类似的配置、我建议查看集成器件、例如 TPS2121。  

    第二、您能否详细说明运行条件:

    • 您何时看到0.5V 压降? 是在启动期间吗? 电压是多少?
    • 更换设备是否可以解决问题?
    • 您能否探测体二极管以确保其正常工作? 它可能在多路复用应用中损坏。
    • 您可以分享任何波形或示波器截图吗?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下降发生在直流负载期间
    2.已更换,问题已解决。

    正如建议的那样、这可能是由于输入不可用时存在输出、从而损坏器件。

    此外、我已经按照建议使用了 TPS2121、 并且对 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/815497上发布的内容有一些疑问

    感谢您的帮助、
    John