This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V 输入、可为8个 DDR4供电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814652/5v-input-to-power-8-pcs-ddr4

主题中讨论的其他器件:TPS65295

您好!

我正在寻找一个使用5V 输入为8个 DDR4供电的解决 方案,PN:H5AN8G6NAFR-UHC。  请提供一些选择建议。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    看起来 TPS65295非常适合您。 这是一款4.5-18V 输入电压完整 DDR4存储器电源解决方案。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (__LW_AT__1 μ A 是)性价比的最佳选择吗?

     (__LW_AT__2)我找不到 TPS65295的参考设计文件。 仅提供设计指南。 您能帮我发送原理图和 PCB 的源文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    不确定它是最好的,但绝对是一个好选择。

    请给我发送电子邮件至 sam.zhang@ti.com 以获取设计文件。 谢谢!

    此致、

    Hao