This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24712:电源正常/故障问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24712, TPS24740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814170/tps24712-power-good-fault-questions

器件型号:TPS24712
主题中讨论的其他器件: TPS24740

您好!

我有以下问题。 以下是我的情况:

TPS24712将应用于 PCIe 卡热插拔。

VIN=12V、Cout=3000uf、MOS=NTMFS4H01NT1G

Iload =

1.18.3A (200uS)
2.14.2A (1ms)
3.12A (5ms)
4.5.5A (TDC)

最大峰值电流为18.3A (200uS)、能否将 Rshunt=1.5m Ω 设置为 OCP=16.7A? 并将计时器设置为长于200us、以确保栅极不会下拉?

2.当负载达到电流限制点时、PG 将立即变为低电平? 还是需要等待计时器过期?  

3.只有电流才会触发计时器计数?

4.我是否需要使用背靠背 MOSFET? 如果将移除负载板并立即插回(负载板具有大电容、仍保持12V 电压)、则通过体二极管的反向电流是否会返回到 VIN?

插孔 CT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请参阅下面的我的回答、

    1.是的、您可以设置 OCP = 16.7 A 且计时器持续时间大于200us、以便在  200us 的持续时间内实现最大峰值电流18.3A。  

    热插拔电路成功启动后、只要 MOSFET M1的漏源电压超过340mV 的上限阈值、PG 引脚就可以返回低阻抗状态、从而向下游转换器显示警告标志。 该标志可能会由于过载故障、输出短路故障、输入过压、较高芯片温度或 UVLO 和 EN 关断栅极而产生。

    如果您希望在计时器过期后进行指示、则可以使用 FLT 引脚。  。 FLT 变为高电平、FLTb 在故障计时器结束时拉低。 否则、FLT 假定为低阻抗状态、FLTb 为高阻抗状态。

    3.电流限制或功率限制将触发计时器。

    4.当您重新插入负载板并且没有 Vin (或 Vin <负载板电压)时、将有反向电流通过体二极管流回 Vin。 如果您将背对背 FET 连接起来、它仅在栅极被拉至低电平时帮助阻断反向电流。 这是因为、如果栅极较高且 FET 中存在反向电流、控制器就无法通过关闭 FET 来阻断反向电流。  如果您需要真正的反向阻断、请使用 TPS24740系列器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    很抱歉、由于延迟、我仍然有点困惑背对背 MOSFET。

    1. 在哪种情况下、我应该使用背靠背 MOS 来防止反向体二极管电流?

    2.如果在我的应用中、VIN 始终具有12V 电压、并且输出 PCIe 卡已移除并插入、我是否需要背靠背 MOSFET?

    Thx。

    作者:Jack CT Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    当反向电流可能从 Vout 流向 Vin 时、您将需要背靠背 FET。 当 Vout 被充电且 Vin 不存在时、会发生这种情况。 使用由 TPS24740控制的背靠背 FET 将有助于阻断反向电流。

    在您的情况下、由于 Vin 始终为12V、Vout 永远不能大于 Vin、因此不能有反向电流从 Vout 流向 Vin。 因此、您应该可以使用 TPS24712、而无需 背靠背 FET。  

    希望这种解释可以消除 您的困惑。