This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:EN 使能引脚电压

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831563/tps54531-en-enable-pin-voltage

器件型号:TPS54531

TPS54531的悬空 EN 引脚上是否存在电压?  内部电流源是否完全被阻止而无处可去?  如果 EN 引脚通过一个二极管(引脚上的阳极)和一个电阻接地、那么1uA 至4uA 电流源会以某种方式产生一个超过二极管 VF 的电压、从而使电流流经二极管和电阻器接地?  或者、当二极管和电阻器将 EN 接地时、EN 是否仍会在引脚上没有电压的情况下悬空?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果 EN 悬空、则会出现电压。 悬空引脚最终将达到与电流源在"上部侧"上连接到的电压相同的电压。 则根本没有电流流动。

    如果连接了二极管、情况取决于二极管的 I-V 曲线。 通常、几微安实际上是二极管的小电流。 我认为 VF 将是一个低电压、那么器件可能无法通过 EN 悬空来启用。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hao