This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050充电检测

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831491/bq4050-bq4050-charge-detection

器件型号:BQ4050

您好!

我正在设计一个新项目、其中我必须并联两个电池组、每个电池组使用 bq4050、我目前正在设计这两个电池组之间的接口。 现在、我正在处理预充电部件。 如果两个电池组都处于预充电状态、其中一个电池组将在另一个电池组之前退出预充电状态、我希望避免这种情况。 我的想法是使用预充电 MOSFET (PCHG_COMM=0)将 bq4050设置为预充电、并禁用充电 MOSFET。 我只会监控两个电池组的预充电标志(ChargingStatus.PV)、并仅在两个电池组都退出预充电时启用两个充电 MOSFET。 根据我的理解,要控制电荷 MOSFET,我必须启用手动 FET 控制(ManufacturerAccess() 0x0022)。 这将取消对 MOSFET 的 FW 控制、因此、我必须监测电池是否正在充电、因此、如果用户从充电器中移除电池组、我将再次启用 MOSFET 的 FW 控制。  

在这方面、bq4050中是否有任何标志会显示电池组是否连接到充电器(基本上、如果为 P+和 P-端子提供电源)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    没有可指示是否连接了充电器的标志。 但是、我们会报告电池组侧电压(充电器侧)、因此您可以读取该寄存器以查看是否存在充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢