This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083D

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037, UCC38083, UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831475/ucc28083d

主题中讨论的其他器件:LM25037UCC38083UCC28083

项目-采用推挽式拓扑的1KW 48V 至350V 直流/直流转换器

如何在 ISET 引脚上选择电阻器值(详细信息) 并建议任何有关 UCC28083D 的应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    ISET 引脚用于通过连接一个电阻器 RSET 来设定斜率补偿电流斜坡。
    请参阅日期表中的第6页、了解如何选择电阻 RSET、以获得 CS 引脚上具有特定峰值补偿斜坡电压的所需补偿斜率。

    一般而言、推挽中避免次谐波振荡所需的斜率补偿至少等于转换为初级电感器电流的输出电感器电流下降斜率的一半。 对于斜率补偿选择量、我建议参考 数据表 LM25037中的第8.1.3和8.2.27节。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25037.pdf 

    很抱歉、UCC28083没有应用手册、但您可以在此处找到 UCC38083的参考设计。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluu135a/sluu135a.pdf 

    此致、

    Teng