This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:LM5119的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811074/lm5119-questions-of-lm5119

器件型号:LM5119

各位专家、您好!

下面我想问一下。

1) 1)     DEMB 使能和 DEMB 禁用之间的效率比较。

2) 2)     任何只能在轻负载时启用 DEMB 的电路。

3) 3)     进一步降低空载损耗的任何建议(例如突发模式)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    1.启用 DEMB 后,轻负载条件下的效率会更高。 在重负载条件下、无论是否启用 DEMB 以禁用、效率都是相同的。  

    2.启用 DEMB 后,二极管仿真模式只在轻负载模式下激活。 当电感器 Vallley 电流高于0A 时、二极管仿真模式被禁用。  

    3、器件不支持突发模式。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    顺便说一下、感谢您的支持、您是否具有启用和不启用 DEMB 的效率数据/图形? 当我尝试在这里测量时、有大约5瓦的差值。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    您是否在使用交错式单输出模式之前测量过 TI LM5119原始 EVM 相位1和2电流波形?

    我已经检查了阶段1和2电流和 PWM 波形、在 TI EVM 和客户设计 的电路板上都发生了相同的问题(所有负载下的电流不平衡)。

    您能给我们一些建议,谢谢。