This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:COMP 引脚的光学参数

Guru**** 2525040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828073/tps61178-optinal-parameter-for-comp-pin

器件型号:TPS61178

您好、支持团队、

您能支持以下问题吗?

问题1. 您能告诉我启动的最大值吗?
问题2. 在以下情况下、我们希望将负载瞬态导致的输出电压下降保持在0.45V 以下。 我是否可以请求估算 COMP 终端的最佳常量?
*输入电压:4.5V~9.5V
*输出电压:12V
*输出电流:1A
* fsw=1MHz
* L=1.5uH (DFE322520F)  
* Cout=6.5uF (min)~9.9uF (max)或11.5uF (min)~17.4uF (max)
陶瓷电容器

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi-San

    "启动的最大值"的含义是什么? 它是最大启动时间。

    考虑到直流偏置、COUT 是有效电容、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper-San

    感谢您的联系。
    抱歉、我的拼写错误。

    "启动的最大值"表示"tSTARTUP、启动时间"。
    COUT 表示输出电容器。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

     您也要求效率的应用是相同的、对吧?  

    如果是、让我们首先完成电源组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper-San

    感谢您的建议。
    是的、但 Q1询问规格。 我可以在这篇文章上问它吗?
    问题1. 您能告诉我 tSTARTUP 的最大值吗?

    此致、
    广义子高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    适用于 tps611781

    该 EVM 在4.5V 输入下的电流约为76mA、在9.5V 输入下的电流约为23mA

    启动时间也与 VIN 有关。 请参阅本应用手册的第3页、计算启动时间

    http://www.ti.com/lit/an/slva940a/slva940a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper-San

    感谢您在空载条件下支持电流数据。

    我对 tSTARTUP 有疑问。
    根据第11页数据表中的"8.3.3启动"、我认为 tSTARTUP 是可以实现的
    这意味着软启动时间。
    它可能与 VREF 和 VFBSS 相关、具体取决于您在上一篇文章中附加的应用手册第3页中的公式(2)。 什么是 VFBSS?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,

    该器件的启动分为预充电阶段和线性上升阶段。 预充电阶段的典型时间为2.6ms。

     如果 FB 电压从零到1.198V、则线性斜升相位周期为3.2mS。 但 FB 在实际应用中并非从零开始。 因此、可以通过应用手册的公式(3)来计算该周期。 VFBSS 正在升高 FB 引脚电压的额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀-圣

    非常感谢。
    数据表和应用手册都将 tSTARTUP 描述为典型值3.2ms。
    我知道我们可以通过应用手册中的公式(3)计算软启动相位时间。
    但我们想知道启动的最长时间。
    您能告诉我 tSTARTUP 的最大值吗?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takahashi,

    该规格没有最小值/最大值。 根据工艺差异、我预计会有+-20%的差异。