This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:超低功耗无线充电。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831723/bq51050b-very-low-power-wireless-charging

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318

我尝试使用 BQ51050B 对25mAh 电池(~12.5mA 充电电流)进行无线充电、因为它集成良好。 但是、我不确定充电器是否能够正确控制所需的极低充电电流-降低充电电流并禁用终止似乎在300mA 以下看起来很奇怪。 是否有办法配置芯片来控制此类电流、或者是否最好使用 TIDA-00318等设计(这是最好使用的参考设计还是最新的参考设计?)

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51050B 在这种低电流下无法正常工作、不推荐使用。

    TIDA-00318设计将是最佳方法。