This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61325:超级电容器充电时间

Guru**** 2814255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813515/tps61325-super-cap-charging-time

器件型号:TPS61325

大家好、团队、  

是否有办法使用 TPS61325估算超级电容器充电时间? 我看到的图77-79显示了特定示例的电容器充电行为、但仍然没有提到使用了什么尺寸的超级电容器。 如果有一个公式可用于估算此充电时间、它将非常有用。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedah、

       由于我们主要关注该值、因此没有严格的超级电容器尺寸规格。 对于特性时间,它主要使用 C*V=I*T 来估算充电时间。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean。 您能否帮助我了解如何确定电容器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

      这取决于详细规格、输出电流和上次时间。  

    此致

    肖恩