This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:参考代码

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814552/lm36011-reference-code

器件型号:LM36011

您好,

  您是否可以帮助检查您是否可以共享 LM36011的参考代码

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hope Chen、您好!

      很抱歉、我们没有 LM36011的参考代码、因为它是一个非常简单的器件、只有一些寄存器。 我相信您的软件工程师编写代码很容易。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

      您是否能帮助确认 LM36011是否 可以驱动 TEC (__LW_AT__、如以下 PDF)所示?

         我们设置 手电筒模式时、LM36011出现"VLED 短路故障"问题。 请帮助检查问题并为问题提供一些建议

    e2e.ti.com/.../1md03006.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

       

    LM36011通过闪存或手电筒模式以及标志寄存器的 VLED 短路故障标志(位[5])进入待机模式
    如果 LED 输出出现短路、则设置(0x05)。 如果上的电压、则会发生 LED 短路情况
    LED 引脚电压低于500mV (典型值)。 在 LED μs 标志有效前、抗尖峰脉冲时间为256 μ s
    通过断开 LM36011的电源或设置软件复位字段(寄存器)、可将 LED 短路故障复位为0
    0x06位[7])更改为1、或通过读回 Flags 寄存器来实现。

    由于该器件具有非常低的正向电压、我建议您尝试将二极管或电阻器串行连接到1MD03006、这可能有助于解决问题。 请尝试一下。

    此致

    肖恩