This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:它是否支持单 LED 应用?

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830302/tps61158-does-it-support-1-led-application

器件型号:TPS61158

您好、先生、

我们需要升压模式 LED 驱动器、请在下面找到规格。

1. VIN 是一个3V 锂电池。

2. LED 的 Vf 为3.5V。

ILED 为30mA。

我看到数据表上有一个2-8个 LED 应用。 我是否知道 TPS61158可以支持1个 LED 应用、或者是否有其他更好的解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Teresa、

       是的、只要您可以确保输入电压始终小于 LED 的正向电压、TPS61158就可以支持1个 LED。 如果电源电压高于 LED 正向电压、则无法进行调节、因为这是一个升压器件。

       对于您的应用、您的电源电压为3V、LED 正向电压为3.5V、这是可以的。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、

      还有其他问题吗? 如果您没有提出更多问题、我想结束这个问题。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     没有其他问题了。 感谢您的信息。