This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF22821:为什么 buf22821返回默认值(AVDD/2)?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF22821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807238/buf22821-why-did-buf22821-back-to-default-avdd-2-value

器件型号:BUF22821

您好!  

我不知道 buf22821是如何返回 AVDD/2的?  

首先、我们的系统初始化了 buf22821、以实现每个通道的目标。 几分钟后、所有通道均恢复为默认值(AVDD/2)。

我发现它返回 AVDD/2的原因、因为 I2C 的信号太占空比而无法生效。 那么、我能否知道 I2C 如何让它返回到 AVDD/2?

  

此致、

Hsu Hung Lin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年5月6日回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果在对 DAC 进行编程后 DAC 输出返回 AVDD/2、则 I2C 已发送复位命令(地址= 00h、后跟06h)或电源存在故障、可对器件进行复位。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     感谢您的回复。  

     那么、您意味着 I2C 发送命令00、数据为06、IC 将返回 AVDD/2、对吧?  

     

    此致、

    许洪林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错

    此致、

    Costin