This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:大规模生产的固件版本

Guru**** 2812225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831075/bq78z100-firmware-version-on-mass-production

器件型号:BQ78Z100

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在设计基于1100_0_05版本固件的新项目。 他们想知道 BQ78Z100是否会随 附1100_0_05版本以用于将来的新订单?

另一个问题是、如果将来发布新固件版本、例如1100_0_06、 BQ78Z100是否会随 附新的1100_0_06版本而不会注意到它们?

从  现在开始、客户是否可以通过任何方式接收具有1100_0_05版本固件的 BQ78Z100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我们建议您的客户使用 bq78z100 v0.06。 这是因为新版本有一些解决某些问题的重要修复。 默认情况下、所有新 bq78z100都将使用 v0.06进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

    非常感谢您的支持、您能不能建议从哪里可以获得 v0.06固件和 bqz 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我刚刚发现、v0.06尚未从工厂正式发布。 您可以在此处找到 v0.05 FW  。 请暂时使用它。 固件的更新将在内部批准时发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

    明白了、非常感谢您的支持。