This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:174mV @ 5V 和122mV @ 3、3V 的极高输出纹波

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814902/tps563201-very-high-output-ripple-of-174mv-5v-and-122mv-3-3v

器件型号:TPS563201

您好!

´ve 为大学项目设计了电压源、并使用两个(2个 TPS563201)降压转换器将12V 调节为3、3V 和5V、两者都需要250mA 的输出电流。 该项目的一项要求是输出电压纹波小于1%、这意味着最大值 50mV 纹波@ 5V、最大值 33mV @ 3、3V。

´ve 完成的电路板就在这里、我测量了纹波、它比我预期的要高(我附加了两张测量图片)。 我直接在电路板的两个输出引脚处测量。  

是否有办法检查我的 Eagle 文件并告诉我是否出错?  

我知道更改内容可能太晚、但我想知道我的输出纹波为何如此高的原因。 如果我需要猜测、我会说这是因为我使用了电感器。 这是电路板上唯一的第三个器件、因为供应商的 SMD 中没有电感器、其中包含直流/直流转换器所需的电感 I。 为了向您展示这些电感器的大小、我附上了电路板的图片。

谢谢、

Pascal

 3.3V 输出纹波

5V 输出纹波

完整电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pascal,

    您能否先与我们分享原理图? 我们将帮助检查参数是否合理。 您还可以在数据表的第13页中查看 LC 表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps563201.pdf

    此致、

    张文荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    原理图如下所示:

    我复制了数据表第12页上使用的设计。 我只将分压器和电感的值切换为我的应用所需的值(在第13页上进行了查找)。  

    如果这对您有所帮助、我还可以上传电路板布局图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pascal,

    原理图看起来不错、但我相信您的电路无法正常工作。 TPS563201开关频率为580kHz、但从您的波形中可以看到25kHz (3.3V 电源轨)和62.5Hz (5V 电源轨)的频率。 您确定这些 tht 分量 是电感器吗? 它看起来像电阻器...

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这些是电感器、但您正关注开关频率。 当我测量交流分量时、频率会一直失真。 它应该保持一定的价值、对吧?  

    我购买了以下电感器:

    http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/HBCC-Series_Fastron.pdf (本系列中的2,2µH 和3,3µH)

    祝你一切顺利、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您的上述波形的负载电流是多少? 对于0mA、输出纹波较大。

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述测量是在250mA 的负载电流下完成的(应用需要该电流)、但我还在0mA 负载电流下测量了纹波、结果几乎相同。 我认为0mA 的纹波为~80mV @ 3、3V 和~110mV @ 5V。 如果您愿意、我可以重新测量并上传测量结果。

    祝你一切顺利、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0mA 纹波大约为80mV、这是合理的、因为器件随后在 PFM 模式下工作、但在250mA 条件下没有意义、到目前为止、我无法解决根本原因、因此可能需要您提供更多波形。

    SW 和电感器电流波形?μ A

    2.布局图。

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我将尝试测量输出电流、或在下一周大学开始时测量输出电流。  

    2.是否有办法向您发送电路板数据或将其附加到此帖子? 我做了一幅图、但这不是最佳解决方案。

    下面是我的布局图:

    这是一个两层设计、第二层仅用于接地层。 那么、一个信号和一个接地层。 在信号层上、所有需要直接电压电源的组件都有各种电源区域。 第一层的底部是直流电源插孔、它为直流/直流转换器提供12V 输入(在这张图中未看到)。

    最棒的清点心

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    布局不算太差、但仍有很大改进。 例如、将 C1/C2/C3 GND 直接连接到 IC GND、但在您的情况下、它由 SW 走线隔开。

    您可以将您的波形发送给 wuyang-zhang@ti.com

    此致

    张文森