This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61178:TPS611781输出电压问题

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831464/webench-tools-tps61178-tps611781-vout-issue

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件:TPS61022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我使用 TPS611781实现5V 输出、而不使用负载断开功能设计、EN 引脚为 PD/100K 至 GND 以禁用。

但是、如果在 EN 引脚上添加了 PU/3.3V 并获得正确的5V 输出、则在 EN 引脚为低电平时使用4.2V 的 Vin 并在 Vout 中获得3.7V 的电压。

您能否为 PD EN 引脚提供建议并在 Vout 中获得3.7V 电压?  

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于没有断开功能的升压转换器而言、这是正常行为。

    EN=L、器件被禁用、VOUT 将为 VIN-Vd。 Vd 是高侧 MOSFET 的体二极管、约为0.4V

    EN=H 时、器件启用、VOUT 为设置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的回复、如果添加了断开功能、我需要再次检查并测量 P-FET D 侧 Vout、在设置 EN=L 时它将为0V、对吧?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的。  

    如果输出仅为5V、则可以选择集成了断开功能的 TPS61022。