This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:在 D+/D- USB DCP 之间连接一个电阻器将无法按设计协商到3.25A。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812256/bq25895-with-a-resistor-across-d-d--usb-dcp-will-not-negotiate-to-3-25a-as-designed

器件型号:BQ25895

对于 D+/D-上的 R426、我认为 BQ25895 将协商至 USB DCP = 3.25A。 因此、输入电流将是 I2C 或 ILIM 引脚中的较低者、即2A (ILIM 引脚)。 为什么不会发生这种情况?

-Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    D+需要使用 迹线或 <10欧姆的电阻短接至 D-、以便将 IINDPM 寄存器设置为3.25A。  将 ILIM 电阻器设置为将输入电流限制钳位为2A 时、您不应看到超过2A 的直流输入电流。  请记住、ICO 功能默认启用。  如果2A 输入电流导致 VBUS 输入电压降至 VINDPM 阈值以下、ICO 算法可以将有效输入电流限制 (存储在 REG0x13b0:5中)从3.25A 降至2A 以下。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我似乎没有低于 VINDPM 阈值。 我将使用工作台电源设置为5V/5A 来为 VBUS 供电。 由于您的反馈、我已经将 D+/D-短接在一起、没有任何变化。 我使用196欧姆电阻器将 ILIM 接地(每个 Iinmax 为2A = Kilim/Rilim eq。 3)。 我只能获得190mA 的输入电流。

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您能否发送原理图和电感器器件型号的副本?  REGN 电压是多少?    如果不是默认设置、您能否发送 I2C 寄存器设置?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复了 IND 2.2UH 8.4A 19.03MOHM SMD TDK 公司 SPM6530T-2R2M-Hz

    REGN = 4.3V、所有寄存器设置均为默认值。 我需要硬件来协商更高的电流、因为系统在启动时消耗大约700mA 的电流。 由于电流消耗较高、 VSYS 太低、处理器不会启动、因此我无法通过 I2C 更改寄存器。

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图似乎已被剥离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果充电器 TS 引脚未连接到热敏电阻、则其电阻分压器的尺寸需要相等、因此我建议将 R271更改为100k Ω。  否则、IC 会认为电池太冷而无法充电。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    我不确定 TS 分压器如何影响加电默认输入电流、但这没有影响。

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我看不到原理图有任何其他问题。  您确定 ILIM 电阻器的值是否正确?  影响输入电流限制的唯一控制环路是 IINDPM 寄存器(如果您将 D+/D-短接、则为3.25A)、ILIM 电阻器、该电阻器应仅将输入电流限制钳位到2A、VINDPM、在加载前、它在启动时默认应比 VBUS 少600mV。  您能否发送 I2C 寄存器转储?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    ILIM 电阻器应该为196欧姆、并且 D+/D-仍然短接。

    我无法提供寄存器转储、因为 I2C 不活动。 当 VSYS 为0.31V 时、3.3V 不能为处理器供电。 只有使用电池才能实现所有功能。  

    -Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    与大多数直流/直流转换器一样、BQ25895降压转换器具有软启动功能、可防止 FET 在启动时过应力。  软启动的工作方式是将输入电流限制限制在~200mA、直到 V (SYS)>2.2V。   当 V (SYS)< 2.2V 时、您的 SYS 负载是否在启动时主要是电阻性负载(而不是电容性负载)?  如果是、则 可能会陷入软启动。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。