This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:TPS61040 SW 引脚和 SCH 咨询

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831248/tps61040-tps61040-sw-pin-and-sch-consulting

器件型号:TPS61040

你好

我有一些问题、请帮助解决、谢谢

 SW 引脚可以理解多大的负电压/最小电压?


2.我使用 TINA 仿真数据表中的图17 SCH,下面是 TINA-SCH 和波形,我发现 SW 引脚将降至-6.55V,我不知道是怎么发生的,您在这里有什么意见吗? -6.55V 可能会损坏器件?




 

输出电容器 C2可能会在 PNP 的后面发生电压变化? 我将其放置在 PNP 后面、所有波形都有一些异常。 SW 专用、最大133V、最小-14V。   您能解释一下吗?



实际上、我的客户 SCH 如下所示、输入电压为5V、输出电压为6.5V。 负载电流可能需要几十 mA、我放置300 Ω、模拟20mA 负载。 我发现 SW 引脚也具有-6.6V 电压、是否存在任何风险?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    顺便说一下、我的客户绘制了错误的 SCH、将输出电压放置在 PNP 的后面、TINA 仿真波形看起来非常危险、这种仿真非常可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    SW 引脚-0.3V 的最小规格表示在 SW 引脚与 GND 之间施加的最小直流电压。 一旦直流电压低于-0.3V、内部 MOSFET 可能会击穿。

    2.这是正常行为。 在开关运行期间、由于升压转换器的运行原理、超过负额定值。 这不会违反绝对最大额定值。

    3.将输出电容 C2放置在 PNP 晶体管之前。 当较低的开关打开时、电感器 L1上的电压为 Vin、电感器电流升高、因此能量存储在 L1中。 当下部开关关断时、电感器电流将流经高侧二极管 SD1和充电输出电容器 C2。 C2电压随后变为高电平、直至 PNP 晶体管导通。 输出电压反馈电阻器 R1、R3会监控 Vo、以便内部反馈环路开始工作。  

    如果输出电容器 C2放置在 PNP 晶体管之后、当关闭下部开关时、电感器电流没有发生变化的地方、SW 引脚电压可能会非常高、从而损坏内部 MOSFET。

    4、还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢、

    第二点、我不理解"由于升压转换器的工作原理、超出了负额定值。 这不违反绝对最大额定值"、您能更清楚地解释一下吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    当较低的开关打开时、电感器电流将流经较低的开关、而不再是二极管。 在此期间、二极管的电流降至零、二极管具有反向电流。 功率环路的寄生电感器和 MOSFET 的输出电容器、二极管开始振铃。