This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 OTG 功能,将升压模式切换到降压模式

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815077/bq25606-bq25606-otg-otg-function-switch-boost-mode-to-buck-mode

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25601D

 我想构建一个非标准移动电源、 适配器只使用5V/ GND;

 拔下适配器时;OTG PIN 上拉至 Vcc;升压模式使能;当我们  再次插入适配器时;BQ25606能否检测到它? 并给出一些指示?  我可以添加一个 MCU 来接收此指示?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25606是一款独立充电器、因此 MCU 了解器件状态并不是很方便。 为了确定器件是否处于 OTG 模式、您可以使用 VBUS、PG 和 OTG 电压来实现逻辑功能、从而推断充电器是否处于 OTG 模式。 例如、如果 VBUS、PG 和 OTG 都为高电平、则表示 OTG 已启用、并且 VBUS 上显示了电压、即使输入源不是很好、在 OTG 模式下也是如此。 另一方面、如果 VBUS 为高电平但 PG 为低电平、则表示连接了一个良好的输入源。 因此、连接了一个适配器并提供 VBUS 电压。

    BQ25601D 等器件由主机控制、因此 MCU 更容易了解器件状态。 MCU 只需读取 VBUS 状态寄存器即可确定器件是否处于 OTG 模式。

    此致、

    Angelo