This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603EVM:尖峰噪声

Guru**** 2508965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827424/lmzm33603evm-spike-noise

器件型号:LMZM33603EVM

您好、团队成员。

我使用 LMZM33603EVM 测量噪声。

在 C10焊盘两端测量输出噪声时、尖峰噪声电压高于在 C5两端测量时的噪声电压。
这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    探头接地回路可能会产生噪声。 在靠近开关的探针上放置一些接地环路会拾取额外的噪声。 C10焊盘离开关更远、噪声拾取也更小。

    您能否分享您的测量技术图片?

    此外、在 C5电容器上进行测量时、您还可以尝试以不同的角度倾斜探头、看看这是否会改变测量结果。 如果您要了解辐射噪声、这将为您提供一些想法。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denislav

    感谢你的答复。

    我对接地回路非常谨慎、并尽可能减小 GND 回路。 但我对要测量的角度并不谨慎。

    我将更改要测量的角度。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否进一步对测量进行了实验?

    如果您需要任何其他帮助、请告知我们。

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denislav

    感谢你的答复。

    经研究后,在偏远地区噪音较大的趋势并没有改变。

    我决定在输出中添加一个滤波器。

    此致。