This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:非连续充电

Guru**** 2767585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829253/bq25601-uncontinuous-charging

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI:

我们在系统中使用的是 BQ25601。 但是,我们发现在它进入恒定电压状态并且充电电流下降到接近1A 之后,出于某种原因,充电电流将跳至高电平(2A)一段时间,然后下降到较低的值,如1A。 充电电流将振荡、直至电池充满。 我能不能问为什么以及它是否是预期行为? 谢谢!

谢谢

Fane2e.ti.com/.../Copy-of-Lark_5F00_charging_5F00_23C_5F00_04run.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    这种行为是不可预料的。 在 CV 模式下、充电电流应平稳下降。 例如、在下面的波形中、我设置 ICHG = 1.5A、ITERM = 0.3A。充电电流平缓下降、直到器件进入终端。

    您能否更详细地描述您的测试设置和测试条件、以便我尝试重现此问题? 例如:

    1) 1)您是否使用了 EVM 或您自己的电路?

    2) 2)您的适配器的电压和电流能力是多少?

    3) 3)您正在使用哪种电池?

    4) 4)是否连接了任何系统负载?

    5) 5)状态和故障寄存器中是否报告了任何异常情况? 请提供 BQStudio 屏幕截图以显示您的寄存器设置。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的反馈! 请查看我的回复、如下所示。

    1) 1)我自己的电路

    2) 2)适配器为5V/2A 输出

    3) 3)我们使用的是锂离子电池组、其中包含两节并联的18650节电池。

    4) 4)系统负载约为200-300mA

    5) 5)发生这种现象时、我没有捕获 REG09的值。 我将在发生异常现象时重新测试并获取该值。  以下是正常工作时转储的值。

    REG00-0x13

    REG01-0X1A

    REG02-0xA0

    REG03-0X22

    REG04-0x60

    REG05-0x9F

    REG06-0X66

    REG07-0X4C

    REG08-0x74

    REG09-0x00我看到0x80一次

    REG0A-0xA0

    REG0B-0X11

    谢谢!

    谢谢

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    感谢您提供这些信息。

    只需排除一些可能性、请进行以下更改并重试:

    1) 1)禁用看门狗计时器。

    2) 2)断开系统负载。 这应只留下适配器、充电器和电池组。

    3) 3)将充电电流从1.92A 降低到1.5A

    在进行上述更改后、您是否仍然在 CV 模式下看到 ICHG 振荡? 如果是、该振荡窗口在什么 VBAT 处开始和停止? 换言之、以下两点处的电池电压是多少?

    此外、我同意、如果您可以在 ICHG 振荡区域期间提供寄存器转储、那将会有所帮助。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的提醒。 我们刚刚完成了温度保护测试、以确保此问题不会影响安全性。 此外、我们发现这个问题并不一致。 因此、我们需要花费更多的时间进行复制。 一旦我们取得任何进展、我将向您提供最新信息。  

    谢谢

    风扇