This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:TAS2770EVM 建议使用升压 IC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770EVM, TAS2770, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831047/tas2770evm-tas2770evm-recommend-boost-ic

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2770LM5155

您好!

由于 TAS2770EVM 中似乎没有升压转换器(5V 升压至12.6V)。

是否有任何推荐用于此 IC 的升压转换器?  目前他们使用的是 SY7315

客户希望 EVM 团队向他们 推荐。

那么、是否有任何推荐的升压转换器 IC?

Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我将把您的帖子移至电源管理论坛。 也许他们可以根据 TAS2770电源规格提供升压转换器建议。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan 的转发。  

    您好、Cody、

    所需升压转换器的工作条件是什么?  输入电压、输出电压、输出电压?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我需要一个输入电压为5V、输出电压为12.6V/2A 的转换器。

    它们需要 一个升压转换器、从而使 TAS2770正常工作。

    你好,Ivan

    为什么我要在这里发帖? 因为在这种情况下、TAS2770EVM BU 的认证将取得巨大成功或失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这高达25.2W。  请考虑 LM5155升压控制器并采用外部 MOSFET。

    谢谢、

    Youhao