主题中讨论的其他器件: UCC28740、 PMP11155、 UCC28050、 UCC28180、 TINA-TI、 UCC28700
我必须设计符合以下规格的交流/直流电源:-
要求: -
交流输入- 90 - 230 V。
输出- 17.2V、1.15A、 20W。
约束条件:-
功率因数- 0.9以上。
隔离型反激式拓扑。
所以,我的问题是:
1) 1) UCC28056本身能否同时实现 PFC 和反激式拓扑 ?
2)如果没有、我可以在同一电路中使用 UCC28056 (用于 PFC)以及 UCC28740 (用于反激式拓扑)吗?
因此、作为对第二个问题的参考、我要附上将使用 UCC28056和 UCC28740的转换器的粗电路图。 方框图中所示的电路是否能够满足我的要求?
请找到下面的方框图所附的 jpg 文件。