我对我在这里看到的一个问题有疑问。 我们已经在反激式器件上使用了一段时间(大约5到10年),并且在 S.E.中出现了一系列故障 亚洲的二次整流二极管。 我相信我们已经确定它是二极管上的电压应力。
我已确定这些二极管的额定电压没有裕量、需要将其从100V 升级到200V、但我认为当控制器发热时变得不稳定时、它们会发生故障。
我们将频率引脚断开、使其以100kHz 的频率进行切换。 当我们对其施加一些热量时、频率开始发生变化。 频率增加至200kHz。 但我认为真正的问题是、当我们使它变得更热时、它看起来像是立即打开和关闭开关、然后立即重新打开。 控制器的引脚5或晶体管的集电极首次缓慢地导通(缓慢 dv/dt)、不会完全导通、然后关闭。 第二次尝试开启时、晶体管看起来希望开启、dv/dt 要快得多。 该频率约为5MHz。 第二个导通会导致次级上出现过多的电压尖峰。
我们能够在多个电路板上始终如一地重复此过程。 我想我要采取的下一步是实际查看初级侧电流、然后在电路板外对反激式电路板进行试验、但从那里、不确定要去哪里。
关于频移的想法是、在频率引脚断开的情况下、这可能是一个问题。 但我们遵循数据表。 对于高频开关、似乎控制器没有通知晶体管第一次导通、因为它从未完全导通、dv/dt 很慢。
我想知道 TI 以前是否曾遇到过这样的问题、或者能否提供有关可能发生的情况的任何见解。
如果有任何帮助,我们将不胜感激。
谢谢、