This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:负电源轨配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849829/lm5164-q1-negative-rail-configuration

器件型号:LM5164-Q1

您好!

我想知道当 电源 为+48Vdc 时、此降压转换器是否可配置为提供负输出(-15V)。 我通过其他降压设计实现了这一目标、我们欢迎您使用此器件提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    是的、您可以在反相降压/升压拓扑中使用 LM5164-Q1。 您之前已经设计过这些器件、因此您可能熟悉此应用手册"在反相降压/升压拓扑中使用降压转换器"。 本应用手册介绍了所选降压转换器的注意事项、并详细介绍了拓扑的工作原理。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    尽管读数不同、但在反相模式下使用降压转换器。  仍然不可能取得令人满意的结果。 配置如下、但仍然无法运行。 因此、我质疑我是否错误地配置了它。

    此致

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    您是否有仿真和 PCB? 哪项不起作用?

    仿真通常不适用于反相降压/升压转换器、因为 GND 引脚可在内部连接到系统 GND。 如果仿真不起作用、这可能是问题所在。

    如果电路板无法正常工作、仿真是否正常工作?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (尊敬的 Sam:

    我有一个 TI 评估板(LM5164-Q1EVM-041转换器评估模块)、该评估板最初经过+12V 输出测试。 然后、我对 评估板进行了黑客攻击、以将组件和连接与接地隔离、从而使正输出端接地。 这本应导致先前接地的隔离电路变为负(-12V)。

    但是、当以这种方式进行配置时、将不会有任何输出。

    此致

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    您应该能够采用未修改的 EVM 并将 Supply+连接到 VIN、将 Supply-连接到 VOUT 以获得反相降压升压、其中 IC 的 GND 引脚现在被视为-VOUT、而降压转换器的 VOUT 现在为 GND。 您可能需要在 VIN 和 VOUT (降压、反相降压升压的 GND)之间添加一个电容器、但您不需要进行更多的修改。

    如果您有未修改的 EVM、则可以尝试使用它。 或者、您可以将 EVM 重新置于其原始状态并尝试。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    我没有回听过。 您是否仍然无法使其正常工作? 如果是、请告诉我。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    现在一切都好,非常感谢

    此致

    Karl