This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:电压跟踪问题

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849505/lmz31707-problem-with-voltage-tracking

器件型号:LMZ31707

我使用两个 LMZ31707。 一个设置为3.3V、另一个设置为5V。

启动期间、使用3.3V 稳压器帽跟踪5V 稳压器。

我根据数据表中的公式计算了电阻器、但电路工作不正常。

我按照数据表中所述、将3.3V 电压的钢销保持断开状态。  但 从我的角度来看、3.3V 稳压器不处于跟踪模式。

是否存在已知问题或使我出错?

电压如下所示:

CH1:为5V 电源

CH2:是3V3电源(该电压应跟踪5V 电源)

CH3:是 U19 SS/TR 引脚处的电压

巴西(BR):

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    连接到 U19 SS/TR 引脚的电阻分压器看起来正确。

    您如何启用器件、它是否仅在 VIN_PROT 电源上升时启用? INH 引脚分频器略有不同、因此我想知道您是否能够在一次示波器捕获中显示两个 INH 引脚和两个输出的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris


    没错、两个分压器略有不同。 原因是3V3稳压器的启用速度比5V 稳压器的启用速度略早。

    我还尝试移除3V3稳压器(R122和 R123)上的分压器、并替代 R135放置。 以便将两个 INH 引脚连接到同一分压器。

    结果几乎相同。 唯一的区别是两个稳压器同时启动。 但电压跟踪也不正确。

    下图显示了两个电压和相应的 INH 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1:5V

    通道2:3V3

    CH3:U20的 INH (5V 稳压器)

    CH4:U19的 INH (3V3稳压器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 INH 连接在一起时、您可以共享示波器捕获吗? 您提到它仍然无法正确跟踪、但我想查看波形是什么样的。

    如果在您的电路板上很容易操作、另一个很好的实验是交换 R123和 R300、以便 U20 (5V)的 INH 首先出现在 U19 (3V3)之前、并查看这是否对跟踪有任何影响。

    您是在多个电路板上还是仅在一个电路板上看到这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、在这方面有什么幸运吗?

    除了我在上一次答复中提出的请求/问题之外、您是否已仔细检查过它们测量的 SS/TR 分压电阻器(R294至 R297)、它们是您在原理图上显示的正确值? 只需确认这些电阻器中没有任何一个会意外互换、因为这可能会导致跟踪行为不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    有请求的照片。

    第一张图片显示了两个 INH 引脚连接在一起时的电压。 放置 R135、这意味着两个分压器并联。

    第二张图片显示了两个电阻器(R300和 R123)互换时的电压。

    示波器通道连接到与之前图片中相同的网络。

    BR

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    有请求的照片。

    第一张图片显示了两个 INH 引脚连接在一起时的电压。 放置 R135、这意味着两个分压器并联。

    第二张图片显示了两个电阻器(R300和 R123)互换时的电压。

    示波器通道连接到与之前图片中相同的网络。

    BR

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、KRIS、

    是的。
    首先检查分压器上的正确电阻器。


    BR
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、感谢您发送波形。

    您可以尝试的一个调试步骤是移除 SS/TR 分压器 R294和 R295中的并联电阻器顶部。

    U19转换器3.3V 输出不应出现、因为 SS/TR 将被有效拉低。

    最好确认这种情况。 这样做时、请在5V 输出、3.3V 输出和 U19 SS/TR 引脚上设置示波器通道。

    回顾您在第一篇帖子中的示波器捕获、在给定电阻分压器的情况下、Ch3绿色 SS/TR 波形与我预期的不同。 根据分压器和斜坡5V 电压轨、SS/TR 信号的斜升高于应有的值。 然后、在3.3V 和5V 电压轨斜升后、SS/TR 波形如何下降很奇怪、但3.3V 输出不会下降。

    希望上述测试(移除 SS/TR 分压器中的顶部电阻器)将揭示是否存在任何其他意外路径上拉 SS/TR 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、您是否尝试过上述建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、您是否能够解决您的问题? 现在我已经关闭了该主题、但请回复、它将重新打开该主题以进行进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    很抱歉我迟到了。

    现在、我移除了 R294和 R295。 所有其他组件均处于原始状态。

    通道1:5V

    通道2:3V3

    CH3:U19引脚29处的电压(SS/TR)

    BR

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、感谢您查看此内容。 看起来 SS/TR 会以某种方式上拉、相应地3V3输出也会弹出。

    我正在与其他人协商、以了解您的设计可能会发生的情况。 我下周初会再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、很抱歉、我误读了 CH3 SS/TR 波形上的标度。 实际上、只有在 SS/TR 引脚中有一个内部电流源流入这些电阻器、才有理由在具有 R296/R297电阻器的 SS/TR 引脚上看到一些小电压。

    我刚才注意到您有 GND_A0和 GND_A1。 您的原理图中的任何位置都绑定在一起了吗? 您能否测量这两个接地端之间的电阻?

    我仍然感到奇怪的是、根据原始帖子中的波形、SS/TR (绿色波形)引脚电压升高然后降低、而应跟踪其 SS/TR 引脚的3V3输出不会降低。 我想知道系统中是否可能存在一些接地问题。

    在 LMZ31707 EVM 上、我在 SS/TR 引脚上施加了具有斜坡的脉冲信号、并看到输出以较小的直流失调电压开始、 但确实遵循了我所期望的斜坡信号、当 SS/TR 引脚超过大约600mV 时、输出达到其设置的调节点。 请参阅下面的示波器屏幕截图。 当 SS/TR 斜降时、输出也开始下降。 在这种情况下、输出不会像 SS/TR 信号那样快速下降、因为我只有很小的负载电流来下拉输出电压、但它说明了输出应跟踪 SS/TR 引脚的点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、我一段时间没有听到您的声音、因此我希望您已经解决了您的问题。 如果您想进一步帮助调试、请随时在此处回复。