This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:符合 EN62133-2标准

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852031/bq51050b-en62133-2-compliance

器件型号:BQ51050B

您好!

我的一位客户正在开发一个新项目、使用此芯片为锂离子电池充电。 他们希望对芯片/他们的完整系统进行认证。

TÜV 告诉他们需要符合 EN62133-2标准。

请在这里帮助我们。 我们是否有设计示例或认证?

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Needhu

    标准 EN62133-2主要关注电池、而不是充电 IC BQ51050B。  很抱歉、我们在这里只能提供很少的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill!

    客户想知道我们是否有任何通过锂离子电池认证的 IC?

    谢谢、

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Needhu

    EN62133-2是一种电池标准、我们不会按照该标准对 IC 进行认证。  与大多数认证一样、测试是在系统级而非 IC 级完成的。