This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LED 输出停止时的 LED 输出状态

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851537/lp5018-led-output-state-when-the-led-output-is-stopped

器件型号:LP5018

我想询问 LED 输出停止时的 LED 输出状态。

当 EN =高电平时、①Set Ω LED 输出占空比为0%
当 EN =低电平时、② Ω LED 输出被强制停止

这两种方法之间的 LED 输出状态是否有差异?
(例如、使用① μ A?)的方法、LED 输出是否暂时不会关闭并亮起

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    超低静态电流:

    关断 μA:1 μ A (最大值)、EN 为低电平。

    省电 μA:10 μ A (典型值)、EN 处于高电平、所有 LED 在大于30ms 的时间内关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢你的答复。

    我想提出其他问题。

    ②您的答案、是否可以认识到①和 Δ I 方法之间的静态电流存在差异?

    2.在方法①的情况下,我们认为从阻抗中的占空比设置为0%到占空比变为0%,将有一段延迟时间。

    此时、连接的 LED 是否会在占空比变为0%之前亮起?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

        1.是的。

         2. 您必须发送命令以关闭 LED,这需要一些时间。 在关闭命令结束之前、LED 的状态不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢你的答复。

    我想提出更多问题。

    在我的帖子中、①和②的方法之间、此器件内驱动电路的运行状态是否不同?
    该器件使用恒流电路运行、在方法(1)和(2)中、恒流源被视为关闭。

    此外、关于泄漏电流、当占空比为0%时、数据表具有以下说明。

    EN =低电平时的泄漏电流是否与上述方法②中所述的值范围相同?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢你的答复。

    我想提出更多问题。

    在我的帖子中、①和②的方法之间、此器件内驱动电路的运行状态是否不同?
    该器件使用恒流电路运行、在方法(1)和(2)中、恒流源被视为关闭。

    此外、关于泄漏电流、当占空比为0%时、数据表具有以下说明。

    EN =低电平时的泄漏电流是否与上述方法②中所述的值范围相同?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

        您的应用中的精度要求是什么? 请更清楚地说明您的目标。

        如果芯片关闭、LED 将不会亮起。 LED 和相应通道的 Ilkg 不仅取决于芯片、还取决于 LED 的特性。

         在 EN=L 下、我们没有 Ilkg 数据 如果您对它感兴趣、您可以自行进行测试。 但 通道 应具有高电阻率状态、泄漏电流非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢你的答复。

    我们正在检查精度要求。

    我们收到了客户提出的其他问题。

    从占空比设置为0%到输出实际达到0%的延迟时间是否有数据?

    如果您知道、请告诉我从设置占空比到0%的延迟时间、直到实际输出实际为0%。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

        您可以在电路板上对其进行测试。