This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:VSYS 在未充电时不输出

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851426/bq25890-vsys-does-not-output-when-not-charging

器件型号:BQ25890

你好!

我的客户使用 BQ25890设置时出现问题。
在下面的情况1中、这是正常的、但在情况2中、Vsys 不会打开。

1.充电时,VSYS 上电。


2.如果未充电,则存在 BAT 电源,但 VSYS 电源不存在。

在运行 SET 时连接充电器并卸下充电器时、VSYS 电源会立即关闭。
如果您检查症状、即使电池已连接、它也会像被禁用一样工作。
以下是参考发生问题时的 BQ25890寄存器。

REG[0x00]= 0x5c

REG[0x01]= 0x06

REG[0x02]= 0x5d           

REG[0x03]= 0x1A

REG[0x04]= 0x9C

REG[0x05]= 0x13

REG[0x06]= 0x7E

REG[0x07]= 0x8F

REG[0x08]= 0x03

REG[0x09]=0x4c

REG[0x0A]= 0x77

REG[0x0B]= 0x86           

REG[0x0c]= 0x00

REG[0x0d]= 0x55           

REG[0x0E]= 0x4a

REG[0x0F]= 0x4d

REG[0x10]= 0x58

REG[0x11]= 0xe1

REG[0x12]= 0x00

REG[0x13]= 0x0B           

REG[0x14]= 0x1d           

REG09 [5]尝试 BATFET_DIS = 1->0并强制 BATFET 关闭->打开
REG14 [7]我尝试在 REG_RST = 1时进行寄存器复位、但问题仍未解决。

我的客户使用 BQ25890设置时出现问题。
在第1种情况下、第1种情况正常、但在第2种情况下、Vsys 不会打开。

1.充电时,VSYS 上电。


2.如果未充电,则存在 BAT 电源,但 VSYS 电源不存在。

在运行 SET 时连接充电器并卸下充电器时、VSYS 电源会立即关闭。
如果您检查症状、即使电池已连接、它也会像被禁用一样工作。
以下是参考发生问题时的 BQ25890寄存器。

REG09 [5]尝试 BATFET_DIS = 1->0并强制 BATFET 关闭->打开
REG14 [7]我尝试在 REG_RST = 1时进行寄存器复位、但问题仍未解决。

对于上述问题,请检查是否出现了 VSYS 关闭的情况,或者是否存在这种情况。
请告知是否有解决方案。

请检查一下。

谢谢你。

此致。

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    您是否正在测试客户的电路板或 BQ25890 EVM?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    这不是 EVM 板的问题、而是客户板的问题。
    遗憾的是、客户电路板状态为量产状态。

    请检查一下。

    谢谢你。

    此致

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    在提供的寄存器值中、Q4打开(REG09[5]= 0)且 VBUS 存在。 但是、您的问题是情况2、当 VBAT 仅存在时、SYS 没有输出。 您能否提供案例2中的所有寄存器值以及 复制 VSYS 问题的分步过程?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢你的答复。

    我要求客户提供案例1、2的寄存器值。 我将在从客户处获得后立即将其交付给您。

    但是、您可以检查当前情况的要点是什么?

    请检查一下。

    谢谢你。

    此致。

    弗洛玛·安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    我与 Case1和 CASE2的寄存器值相同、如下所示。

    1.充电时,VSYS 上电。

    2.充电时 VSYS 上电

    请检查一下。   我很抱歉、但需要快速检查。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning

    温馨提示~!

    请检查一下。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning

    温馨提示~!

    请检查一下。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    您提到"REG09 [5]尝试 BATFET_DIS = 1->0并强制 BATFET 关闭->打开"。 用户尝试执行什么操作? 案例2系统是否未打开?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。