This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400或 bqStudio 通信问题

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27441EVM-G1B, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847965/ev2400-ev2400-or-bqstudio-communication-problems

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27441EVM-G1B

我在具有8 GB RAM 和4.2 GHz 处理器的64位系统上运行 Windows 10。 我刚刚购买了 EV2400和 BQ27441EVM-G1B。 我成功运行了0.28固件更新、但是当我在连接了 BQ27441EVM-G1B 的情况下打开 Battery Management Studio 时、它会自动出现在 bqStudio 支持的目标窗口中。 当我选择任何 bq27441.bqz 目标时,我会收到一条消息,提示“The detected device is not compatible with this application!(检测到的设备与此应用程序不兼容!)” 某些操作可能会导致器件永久失去通信并进入不可恢复的状态。 自行承担风险。” 当我从该 bqStudio 中取消时、关闭。 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您选择 bq27441目标时、是否能够与监测计通信? 如果不是、您可能有一个需要更换的小芯片。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    当我选择目标时、我会立即看到弹出窗口、提示"continuing 可能会永久禁用通信、因此我会取消通信并关闭 bqs"。

    我尝试卸载和安装 bqs、当我尝试运行 EV2400更新程序时、我收到以下消息:"Error:No Free EV2400s Detected. 如果连接了一个、但 LED 未亮起、请尝试使用-s 选项运行此程序。"。  一个是连接、所有 LED 都亮起、因此现在我似乎更落后了...  有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该补充的是、我有一个来自 SparkFun 的电池保姆(部件号 PRT-13777)、当我将其连接到 EV2400时、我获得了相同的结果、并且我已经验证了该保姆使用 Arduino Nano 进行通信。  我还验证了 我的 BQ27441EVM-G1与 Arduino Nano 配合使用、因此我的问题必须是 EV2400或 bqs 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vernon

    您是否尝试从产品文件夹安装不同版本的 bqStudio? 另请尝试按 ev2400的 RESET 引脚。 连接设备时,请从菜单中手动选择设备,然后查看是否可以进行通信。 发送寄存器窗口的屏幕截图。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    下面是我尝试过的:

    我有 SparkFun 提供的可操作电池婴儿看护板、可与 Arduino Nano 配合使用。  该程序从保姆的 bq27441中检索7个参数、但当我将27441-EVM 连接到 nano 时、它仅返回第二个参数(电池电压、单位为 mV)、其余参数为空。

    因此、我想确认 EV2400是否正常工作、然后连接保姆并查看我得到的结果、但 Battery Management Studio 无法识别 EV2400。

    我运行了 EV2400 Updater v00.28、并在(希望)附加的字文档中看到错误。

    谢谢、

    Vernone2e.ti.com/.../EV2400-Error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon、

    尝试以-s 模式运行 ev2400。 如代码段所示

    此外、我还要求在启动 bqStudio 时显示屏幕的一个片段。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已经出城了、现在我回到这里是您请求的位寄存器和我在-s 模式下运行的结果。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon、

    我想查看整个 bqStudio 屏幕、而不仅仅是位寄存器。 此外、我还看到关闭标志已设置。 在从列表中选择器件之前、我还想看看启动 bqstudio 时窗口显示了什么。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我的问题确实在我的设计工作中加入了一个链接、因此我刚刚购买了另一个 EV2400。  

    如果不运行 EV2400Updater、我将获得相同的结果、出于好奇、我将 EV2400直接连接到 PC 的 USB 端口、以前我通过 USB 3.0集线器进行连接。 很不错!  现在、我必须了解如何学习 Battery Management Studio GUI。

    事实证明、我不需要购买第二个 EV2400、因为最初的 EV2400在初始化后直接连接到 PC 的 USB 端口时工作正常。

    非常感谢您的所有帮助!!

    Vernon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。 如果您在新主题中还有其他问题、请告知我们。

    谢谢

    Onyx