主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ27441EVM-G1B、
我在具有8 GB RAM 和4.2 GHz 处理器的64位系统上运行 Windows 10。 我刚刚购买了 EV2400和 BQ27441EVM-G1B。 我成功运行了0.28固件更新、但是当我在连接了 BQ27441EVM-G1B 的情况下打开 Battery Management Studio 时、它会自动出现在 bqStudio 支持的目标窗口中。 当我选择任何 bq27441.bqz 目标时,我会收到一条消息,提示“The detected device is not compatible with this application!(检测到的设备与此应用程序不兼容!)” 某些操作可能会导致器件永久失去通信并进入不可恢复的状态。 自行承担风险。” 当我从该 bqStudio 中取消时、关闭。 我出了什么问题?