This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8364:请说明:低功耗比较器、用于在输入欠压/过压保护电路上替换 LM2903DR2G

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1, TPS3700, LM2903, LMC6772, UC3824, TLV3402, TLV7042, LMV393, ATL432, ATL432LI, TL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850483/lm8364-pls-suggestion-low-power-consumption-comparator-to-replace-lm2903dr2g-on-input-undervoltage-overvoltage-protection-circuit

器件型号:LM8364
主题中讨论的其他器件:TPS3703-Q1TPS3700LM2903LMC6772UC3844TLV3402TLV7042LMV393ATL432ATL432LITL432

大家好、

 我想尝试使用低功耗比较器代替 LM2903DR2G、您的优秀工程师建议 使用 LM8364、这是一种好方法、如果双路比较器和与 LM2903DR2G 引脚对引脚兼容 的引脚对引脚比较器可能更好、我能不能建议使用双路比较器? Tks 很多。

BR、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们绝对可以帮助您为您的解决方案找到一个欠压/过压解决方案。 由于您将其用于此目的、我认为最好在此处使用电压监控器/复位 IC、该 IC 可监控 UV 和 OV 条件下的电源轨、因为这些器件具有集成电压基准。

    请查看 TPS3703-Q1 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3703-q1.pdf)。 此器件具有低电流消耗(典型值4.5uA)、可实现极高的阈值精度(典型值+/-0.25%)。

    如果您需要我查看您的系统要求(监控的电源轨电压、阈值、延迟时间等)、请在此处告知我、我们可以查看您的系统是否有比这更好的解决方案。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

     Tks 为您提供答案。  

     以下是欠压/过压电平:

     欠压:交流输入:170Vac (总线电压230Vdc)、欠压保护和8Vdc-10Vdc 迟滞

     过压交流输入270Vac (总线电压360Vdc)、过压保护和8Vdc-10Vdc 迟滞

     此外:如果比较 器可以与 LM2903DR2G 实现引脚对引脚兼容、则效果会更好。 Tks、Abhinav。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     任何人都可以建议使用 双路比较 器、并与 LM2903DR2G 引脚对引脚兼容的比较器、同时还需要低功耗。 Tks。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以帮助吗? Tks 很多。

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们没有采用电压监控器形式的与 LM2903引脚对引脚兼容的器件、但请查看 TPS3700、该器件在分压后可能能够满足您的 HV 需求。

    另请查看此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/snva849/snva849.pdf

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否需要有关此请求的更多帮助? 请告诉我、如果您需要有关这方面的更多信息、只需在此处回复即可重新打开该主题。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

     以 tks 记录得很好。

     顺便说一下、我能不能建议您使用低功耗比较  器并通过引脚对引脚与 LM2903DR2G 兼容、半导体上有一个低功耗 NCS2220、但遗憾的是、哪种封装是 UDFN8。 有你的建议吗? Tks。

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我不确定我们器件中是否有引脚对引脚器件、但我将在比较器团队中循环查看它们是否有适合您的低 IQ 选项。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav、

     Tks 很多。 比较器团队是否有更新? Tks。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    很抱歉耽误你的回答。  您的 E2E 主题被错误地分配给了错误的组、今天只能转给比较器团队。  我将在内部解决这一问题、以改善我们的客户支持。

    比较器的电源电压是多少?  我们有多个与 LM2903DR2G SOIC 封装引脚兼容的双通道器件。

    例如、如果您的工作电压低于15V、则您可以选择 LMC6772、因为它具有低得多的静态电流。

    此外、如果您有一个电路原理图、您可以与我们分享、这可能会有所帮助。  根据电路说明、您是使用电阻器对交流电源进行分压、还是使用变压器将其分压到比较器工作范围?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

     Tks 卡盘。

     LM2903DR2G 由一个稳压器由 BUS+提供+5V 电源。 在总线电压低于220Vdc 或高于3370Vdc 的情况下、比较器应触发 UC3824的 COMP、还需要10Vdc-15Vdc 迟滞功能。  

     我尝试使用齐纳二极管和 LM2903DR2G 来实现上述目标、但我发现 R16上的功耗过高、因此我改变主意:

     尝试使用 NCP431BVSNT1G 来替换 D2、

     2.将晶体管替换为 MOSFET、

     3.尝试使用低功耗比较 器代替 LM2903DR2G。 此比较器还具有其他要求:低成本、通用芯片、工业应用、以及引脚对引脚以替代 LM2903DR2G。 有你的建议吗? Tks。   

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

     Tks 为您提供答案。  

     我不知道在提交我的 sch、问题和答案时发生了什么、我在这个主题上没有找到它。 我将再次键入。  

     原理图如下所示:

     在 BUS+电压低于260Vdc 和大于380Vdc 期间、将触发 Q1。  

     我尝试使用 LM2903DR2G 和齐纳二极管、发现 R16上的功耗过高、因此我改变了主意:

     1.将齐纳二极管更改为 NCP431BVSNT1G (是否有 TI 组件建议? 引脚对引脚);

     2.更改低功耗比较器以替代 LM2903DR2G。

     是否有关于下图和比较器的建议? Tks。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    感谢您分享详细信息。  我将在明天进一步回顾这一点、但我有几个问题。  您展示的电路看起来两个比较 器是四路比较器的一部分、因为它们标记为 C 和 D。我想确保您只需要双路而不需要四路。  此外、该电路中的比较器似乎具有推挽输出级、而2903是集电极开路。  如果您更喜欢集电极开路、您是否要修改此电路?  最后、您要求引脚与 D (SOIC)封装兼容。  由于我还有其他问题、我只想确保这是必需的、而 VSSOP 等其他封装是不可接受的。  如果你能对这些进行评论,我将在明天提出适当的建议。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    您没有机会回答我的问题、但我建议使用毫微功耗的 TLV7042、将输出连接在一起、在连接的输出上添加一个上拉电阻器、并添加一个与 R16串联的二极管以防止 C1通过 R16放电。  TLV7042仅在 VSSOP 中提供、因此希望您可以适应该尺寸、而不是 SOIC。  这是一款低成本、通用、低功耗双通道器件、因此我认为它满足您的其他要求。  如果必须使用 SOIC,则另一种选择是 TLV3402。  我更喜欢您的电路是 TLV7042。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks、Chuck。

    问题已解决。 在您的网站上学习时、我选择 TLC3702IDR 和 LMV393进行试用。 再次来 Tks。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您的问题之一与 NCP431BVSNT1G 有关。 TI 拥有 ATL432和 ATL432LI 、它们具有低 IQ 和与 NCP431引脚相同的引脚。

    我建议使用这些器件。

    OPN 为 ATL432BQDBZR 或 ATL432LIBQDBZR。

    ATL432LI 的优势在于、如果您是尺寸受限型器件、它还可采用小型 X2SON 封装。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

     Tks。

     ATL432BQDBZR 的 Ika 范围与 NCP431BVSNT1G 不同。  TL432BQDBZR 是否是替代 NCP431BVSNT1G 的最佳选择? 这样的 IKA、公差、OP 温度等? 请提出建议。 Tks。

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    ATL432的 Ika 范围比 NCP431更大。 ATL432具有市场上最佳的 Ika 系列。

    ATL432的电流范围为35uA 至100mA。

    NCP431的电流范围为60uA 至100mA。

    TL432的电流范围为600uA 至100mA。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks、Marcoo。 你提出了一个很好的建议。 顺便说一下 、TL432BQDBZR 和 ATL432BQDBZR 有何区别?  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     在此  应用中、TL432BQDBZR 和 ATL432BQDBZR 之间的主要区别在于 Ika (最小值)、600uA 与35uA。

    通常、您必须以一定的裕度偏置431的 Ika。 因此 TL432将偏置在1mA 及更高的电流附近。 ATL432将偏置为60uA 至更大值。 这是由线路变化引起的。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在 TL432BQDBZR 的 Ika 上可能犯了个错误、您提醒我、很好的 TI 人。  Tks、 Marcoo。

    BR、

    晓宾(Eric)