This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:学习周期返回 RCell 为0

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852468/bq34110-learning-cycles-returning-rcell-of-0

器件型号:BQ34110

您好!

对于17 x 12V、8Ah 的电池组、我在 BQ34110上运行了多个学习周期、并多次收到0的 RCell 值。 每次电池以97mA 电流放电80分钟。 输入所有 CEDV 参数。 不会出现错误标志、并且 LDONE 在学习周期的末尾被置位。 但是、所学的 RCell 值保持为0。 但是、当我尝试使用完全相同的 DF 配置(除校准之外)以及相同的放电电流和时间运行1节12V、8Ah 电池时、我得到15 m Ω 的 RCell 值、这是有道理的。 有人能告诉我为什么会发生这种情况吗?

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    R 为0时、监测计 SOC 是否准确? 如果是、则忽略该值为0的事实。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 R 为0时、监测计 SOC 相当准确、但可能不完全正确、因为我们在电池连接到 BQ 芯片时无法为电池充电。 我可以看到、我们为什么应该忽略该值、因为 RCell 应该是相对的、但我担心、因为当我们仅连接到1节电池时、我们有逻辑 RCell 测量、 但当我们连接到17节完全相同类型和型号的电池时、RCell 为0。 是否有相关说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此问题还有其他建议或解决方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    我看不到 R 为0会如何阻止充电。 这是问题吗? 您的 R 为 0、因为您有17个并联的电池。  与单节电池相比、并联电阻的电阻会降低

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、没有问题、不是充电有问题。 问题是电阻测量值不接近应有的值。 我们的电池是串联的、而不是并联的、因此当我们测试17节电池的电阻时、一节电池的电阻应乘以。 但是、我们发现串联电池的电阻实际上比单节电池的电阻要小。 这是否应引起关注?


    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Colin,

    如果 这不会影响监测计报告的 SOC、那么我不认为这是引起关注的原因。

    谢谢

    Onyx