Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
您好!
对于17 x 12V、8Ah 的电池组、我在 BQ34110上运行了多个学习周期、并多次收到0的 RCell 值。 每次电池以97mA 电流放电80分钟。 输入所有 CEDV 参数。 不会出现错误标志、并且 LDONE 在学习周期的末尾被置位。 但是、所学的 RCell 值保持为0。 但是、当我尝试使用完全相同的 DF 配置(除校准之外)以及相同的放电电流和时间运行1节12V、8Ah 电池时、我得到15 m Ω 的 RCell 值、这是有道理的。 有人能告诉我为什么会发生这种情况吗?
谢谢、
Colin