您好!
我 在一个项目的设计中实施了 BQ24725A。
我们基本上复制了具有相同器件型号的数据表设计、以将风险降至最低。
问题是 IC 永远不会开始为我们的电池组充电。
我们观察 到、当电池连接时、ACFET 和 RBFET 不会让电压通过。
当没有电池连接到电路时、ACFET 和 RBFET 工作正常。
IC 使用 ACOK 检测输入电压。
我们尝试使用之前提出的不同问题来调查问题、但没有人回答我们的问题。
我们设计用于4S2P 设置、但我们使用4S1P 设置(14、5V)进行了测试。
正如在评估板过程中一样、我们的输入电压为19、5V。
ILIM 为0、8V
我们执行了下面的每个步骤、每个电压都具有正确的值。
我们的寄存器设置为:
加- 值
0x12 - 0x8630
0x14 - 0x0640
0x15 - 0x41A0
0x3F - 0x1F80
芯片编程顺序为:
1 -充电选项配置、使能位为1
2 -充电选项配置、使能位为0
3 -适配器电流配置(0x1F80)(8A)
4 -充电电压配置(0x41A0)(16、8V)
5 -充电电流配置(0x0640)(1.6A)
6 -读取所有寄存器(所有值均正常)
7 -每秒循环(步骤2至7)
在研究之后、我们看到 H-FET 栅极驱动器(HIDRV)上始终有一个14、4V 的电压。
IC 似乎具有 数据表8.4.18部分中介绍的电感器短路、MOSFET 短路保护行为。
我们尝试禁用 IFAULT_HI 比较器阈值调整位[8]以消除这一理论、但它并没有太大作用。
我链接了原理图、希望能提供任何帮助。
谢谢你
Olivier