This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] +12V \-12V、0.5A - 0.8A 电源

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852360/12v--12v-0-5a---0-8a-power-supply

主题中讨论的其他器件:LM51551LM5155LMV431

我正在寻找一种设计,它将为我提供尽可能最小的总 PCB 面积,并满足以下要求:输入=+5V、输出=+12V\-12V、0.6A-0.8A 电源。 TI 有哪些产品。 还请您提供特定组件、以便我评估实际的 PCB 面积  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    感谢 您的参与。  您可以考虑使用非隔离型反激式拓扑来获得变压器上具有两个次级绕组的+12V。 建议使用 LM5155或 LM51551、具体取决于您是否需要断续模式过载保护。  有关12V 和1.6A 的单输出反激式设计、请参阅以下应用手册、然后您可以添加次级绕组、将电源拆分为+12/-12V 电源轨。 应用节点适用于隔离型反激式、但您不需要隔离、因此可以省去光耦合器和 LMV431电路、只需使用 LM5155的 FB 引脚即可直接感应输出。  

    www.ti.com/.../snva866

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:

    感谢您再次光临!  

    您建议的设计似乎需要2个变压器 Wurth Elektronik 750317933 、面积为13.97mm x 18.2mm。 尺寸设计无法满足我有限的 PCB 面积! 目前、我使用的是线性\模拟设计、该设计可安装在 PCB 顶部大约22mm x 22mm、而 PCB 底部大约6mm x 8mm。 TI 是否有任何与此相匹配的产品?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    哦、不、它不需要两个变压器。  它只需要在同一个变压器上使用两个次级绕组、一个用于+12V、另一个用于-12V。  如果您当前的设计具有不同的 IC、则只需将该 IC 替换为 LM5155即可。 这些 IC 只是 PWM 控制器、LM5155将工作并提供更好的性能: 强大的1.5A 驱动器、工作电压高达100mV 的高效电流感应以及低 IQ 等

    LM5155是 TI 的最新控制器、具有许多性能改进。 请注意、同一系列中有两个器件(引脚对引脚兼容)、即 LM5155和 LM51551。  后者具有 OCP 断续模式保护、而前者没有。  在 OCP 中、前者将以有限的峰值电流继续运行。  选择您喜欢的选项。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您回来。  

    您建议的设计是否需要  与 Wurth Elektronik 750317933相似的(单个)变压器(面积为13.97mm x 18.2mm)-如设计中所示? 此设计无法适应我们有限的 PCB 空间?!  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、  

    您的功率水平高达20W、因此您应该为20W 转换器保留足够的空间。 您应该联系 Wurth 等磁性供应商、并寻求尺寸更小的设计。  如果您的区域不够、您可能会考虑将两个电路板与互连堆叠在一起。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的回复。 目前、我有一个设计(我很确定它)适合我有限的 PCB 空间、为我提供了2个12V @ 0.8A 电源和-12V@0.55A。 我想知道 TI 是否有更好的设计(相同的功率、相同面积的更小面积和更大功率?)

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    您能否与我们分享您当前的设计、我们可能会根据您的设计提出建议?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我从线性 LT8582数据表中删除了它的典型应用:1.5MHz、5V 至±12V 升压和反相转换器以及它们在其中概述的器件!  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shnuel、

    它是一款转换器(集成 FET)、在 +/-12V 输出电压下很难支持0.8A 负载。  适用于+/-12V 输出的反激式解决方案在解决方案尺寸和总体成本方面具有竞争力。   您能告诉我们您电路板上这个直流-直流电可以使用多大的面积?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    实际上、即使设计只能在+/-12V 电压下提供550mA 电流、这也可能就足够了(他们声称是-12V 电压下的最大电流!) 但是、如果我可以获得面积更小或尺寸相同但最大电流更高的设计、我可能会考虑改用该设计。  

    到目前为止、我的初始布局是

    顶部的 PCB 面积= 18mm x 18mm  

    总 约  底部的 PCB 面积 = 5mm x 8mm  

    如果您有更好的选择,请向我提供所有详细信息,特别是所有必需的外部组件!  

    非常感谢大家的参与  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    很抱歉耽误你的时间:我目前出差。

    我没有即时设计、但如果两侧的面积都是18mm x 18mm、应该可以这样做。   如果您的背面仅有5mm x 8mm、那么放置一个具有两个输出轨、 两个整流器二极管、一个 MOSFET、控制器、输入和输出电容器以及一些电阻器和电容器的~15W 变压器所需的空间很小、 和通孔来连接 PCB 两侧的信号。  看看您是否可以在背面获得更多空间。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢你的所有帮助  

    此致

    Shmuel