This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:无法执行电压校准

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852152/bq40z80evm-020-not-able-to-perform-voltage-calibration

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

我收到错误:在命令0xF081或0XF082的长度不正确后返回原始校准块大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

       请问您对器件执行的操作是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我收到上一个帖子中提到的错误时、我尝试对7S 电池组进行电压校准。  然后、我尝试更改固件并对 TI 网站上针对 bq40z80提供的最新固件版本进行编程。   

    但现在我的问题是、bq40z80将第7节电池的电芯电压显示为零、尽管我已经为电池7引脚提供了电压。 我将"电池配置"寄存器更改为"07"、并将"引脚配置"更改为"0000"。 但我无法将 IC 配置为7S 配置。 之前在 EVM 板中使用默认固件时、我能够获得第7节电池的电压。 但现在它显示为零。

    您能不能告诉我问题出在哪里?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    在电池配置中、您的 CC2、CC1和 cC0标志设置为什么?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:  

    很抱歉耽误你的回答。 cC0、CC1、CC2的值都为1。 电芯配置寄存器的十六进制值为'0x07'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以为我提供适用于7节电池配置的固件? 使用 EVM 附带的默认固件、我能够将电路板配置为7节电池。 当我上传 TI 网站上提供的最新固件时、现在我无法将其配置为7节电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请参阅 TRM: http://www.ti.com/lit/ug/sluubt5b/sluubt5b.pdf

    VC7SENSE 和 VC7EN

    2.2.1电池-7输入(VC7SENSE)设置设置:引脚配置[MFP12_SEL0][MFP12_SEL1][MFP12_SEL2]= 000以选择 VC7SENSE。 当选择此模式时、当使用7s 电芯配置时、该引脚将用作 ADC 输入、以将来自堆栈顶部的外部分频器的输出数字化。 为获得最佳 ADC 性能、应将该引脚上的电压限制在0V 至1.0V 之间。在此模式下、栈顶最高可为32V、因此需要一个大约32:1或更大的分频器。 外部分压器由一个使用来自 BQ40Z80器件的 VC7EN 信号进行控制的 NFET 开关启用。

    2.4.1 Cell -7 Enable (VC7EN)设置设置:引脚配置[MFP15_SEL0][MFP15_SEL1]= 00以选择 VC7EN。 当这个模式被选择时、此引脚被用作一个使能引脚来控制一个 NFET 栅极。 NFET 启用/禁用外部电阻分压器、该分压器将 CELL-7正极端子转换为0V 至1.0V 之间的电压、以由 VC7SENSE 引脚进行数字化。 这个引脚被驱动为高电平来打开 NFET 并启用分压器。 它被驱动为低电平以关闭 NFET 和禁用分压器。 连接到 VSS 的下拉电阻器可确保在引脚被驱动为高阻态时(器件处于关断状态时) NFET 栅极关闭。