This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:输出电压精度低于50mA 负载电流

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852184/tps74901-vout-accuracy-below-50ma-load-current

器件型号:TPS74901

您好、E2E、

负载低于50mA 时、Vout 精度是多少?

TPS74901要求最小负载为50mA、以实现稳定性?

BR、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    由于 TPS749具有非常大的导通 FET 以支持3A 的负载电流、因此在非常轻的负载下、我们有一个电路可弱下拉 VOUT、以防止 VIN 到 VOUT 的泄漏导致 VIN 升高到其目标稳压电压以上。  我的回忆是、此模式变化的阈值在10-20mA 范围内。 如果您缓慢扫描负载电流、您将看到输出电压发生小幅阶跃变化。  这就是我们从50mA 开始指定精度的原因。  

    建议运行表中没有规定的最小负载电流要求:

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回复。

    客户仍想知道负载低于50mA 时、最坏情况下的精度是多少?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们没有低于50mA 的精度数据。 他们是否在寻找较低电流的稳压器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    客户已在负载可能低于50mA 的系统上设计 tps74901。

    您能否在较低的50mA 负载下帮助获取精度数据?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我一直在要求这样做、但我们的应用程序团队已被年终支持活动淹没。 我的回忆是、如果施加最小20mA 或更高的负载、精度将与 PDS 相匹配。  

    此致、