This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:是否可以使用非常高的值(10MOhm)上拉电阻器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840, TLV840EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172308/tlv840-is-it-ok-to-use-a-very-high-value-10mohm-pull-up-resistor

器件型号:TLV840

您好!

我正在设计一个由单节锂离子电池供电的超低功耗电路。 我使用 TLV840作为电池欠压的第一道防线 IC 用于控制 PMIC 开/关按钮接口。

我使用评估板 TLV840EVM、PMIC、负载开关和  SN74AUP1T98DBVR 逻辑电路设置电路。

PMIC 的开/关工作正常、但 PMIC 关断时测量的电流仍然~300uA。 这是流经评估板10k 上拉电阻器的电流(IC 数据表中提到100k 电阻器)。   

我将上拉电阻器替换为1M Ω、电流下降。

是否有任何理由不对上拉电阻器使用如此高的值? 我可以使用10Mohm 吗? 在开漏配置中、这难道不是达到标称毫微电源电流120nA 的唯一方法吗?

我也不完全理解数据表(第16页)中的这一段:

一个1 μ F 去耦电 µF 连接到 VDD 引脚、作为一个良好的模拟设计实践。 上拉电阻器仅在漏极开路器件型号中需要、其计算方法是确保 VOL 不超过最大限制、因为在预期电源电压下可能存在灌电流。 在本 µA 示例中、标称 VDD 为1.2V、但降至0.9V。建议运行条件表提供了0.7V VDD 下的15 μ A I SINK、这是与本设计示例最接近的电压。 µA 15k Ω 的灌电流和300mV 的 kΩ VOL、上拉电阻器的电阻值为40k Ω。 kΩ 高于40 μ V 的值将确保 VOL 不会超过300mV 的最大规格。

如果我正确理解、那么上拉电阻值是否为低电平可能会出现问题?

此致

Matej Šircelj ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej  

    延迟(TD)时间将增加、并且可能超出10Mohm 电阻器的数据表规格限制。 您还将看到 VOH 更低(VDD- Rpullup* Ileakage)。 所有其他规格将遵循数据表。  

    此致

    Trailokya