This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:规格问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172317/bq35100-problems-of-specs

器件型号:BQ35100

大家好、

以下是一些需要您帮助的规格问题。

1: 规格说明、由于监控仪表无需通电即可测量所有放电活动。 这里的功率是直接从检测管获取的吗? 如果没有电源、用于监测放电活动的数据如何存储? 它是否存储在闪存中? 然后读出?
2:根据引脚定义、BAT 引脚被认为是电源连接、但电压测量输入、如果不使用、则可保持悬空或连接到 VSS。 如果不使用芯片、芯片在哪里依赖电源?
3:芯片的哪些部分由内置 LDO REG25供电? 如果 Regin 未通电、或者 GE 接地、芯片是否可以继续监控放电活动?

4、 这是否意味着 VREGIN 在低于2.7V 时无法写入闪存? 是否可以执行读取操作?


从 规格的原理图中可以看出 Rsense 靠近电池的负极端子、另一个线性库仑计数器 LTC4150靠近电池的正极端子、我想知道有什么区别和区别。 对流耗有影响?

6 、此处显示芯片只能同时选择一种工作模式、三种工作模式不能主动切换。 此模式是否由芯片本身切换? 对于不同的电池材料、这三种模式是否始终不同? 或者、同一电池是否根据电池放电的不同阶段使用不同的模式? 这三种运行模式之间有何关系?

SOH 模式是否是锂锰电池的算法、它根据当前电池电压和温度确定确切的电流充电? 它是否使用电压和电荷之间的线性关系? 这种关系不是线性的。  是电池手册中的 TermV 吗? 或者、该算法只是知道大概的电池电量吗? 还是只是用于触发警报的中断源?

 8. EOS 模式是否是一种适用于亚硫酰氯化物电池的算法,它通过计算电压电流温度来计算内部电阻,从而获得准确的电池充电关系? 或者、它是否与问题7中的中断源触发警报? 内部电阻和电荷之间是否存在精确的线性关系?

9. 芯片输出 REG25、我看到该规格还提供 ALERT、TS DO 上拉、这个上拉源可以用 Regin 替代吗? 还是两者都可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    我认为规格没有问题、电池电量监测计部件相当复杂、可能会导致对部件在不同模式下的工作方式产生一些困惑。

    BQ35100可在 ACC、SOH 和 EOS 模式下运行。 在 EOS 和 SOH 模式下、它们的监测计应在大部分操作中处于关断状态、仅在短时间内唤醒以进行一些预测、 对于 SOH 模式、当电池放松并且我们将电压与 SOH 相关联时、应启用监测计。 在 EOS 模式下、监测计应在电流脉冲之前启用、然后在电流脉冲结束时执行计算后禁用。 监测计处于关断状态的所有其他时间、这就是电流消耗如此低的原因。

    1. 测量仪表确实需要通电以测量数据、仅在短时间内启用监测计以节省电量。
    2. BAT 引脚不是主电源、Regin 用于为监测计供电。
    3. 必须为 Regin 通电、并且必须启用 GE 才能激活监测计。
    4. 正确、在闪存写入期间、监测计会消耗更多的功率、并可能导致电源上的电压下降。
    5. 高侧或低侧电流感应不会影响器件的电流消耗。
    6. 我们提供了一些应用手册、其中介绍了如何配置以及某些不同模式的含义: https://www.ti.com/lit/pdf/slua904 在电池寿命期间、只应使用一种模式。
    7. SOH 模式使用电压和温度与 A SOH 值相关联、它使用的是大型化学 ID 数据库、我们已经对这些电池进行了特性描述。 在 SOH 模式下、为了准确地将 SOH 与电压相关联、电池应该被完全放松。
    8. 请参阅我们的 EOS 模式应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal7
    9. 我不确定您的问题是否完全理解、REG25是 LDO 输出、您可以使用 EVM 原理图和布局来了解如何使用其他引脚功能设置 REG25。

    此致、

    Wyatt Keller