This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2879:UC2879和 UC3879的结温

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2879, UC3879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172207/uc2879-junction-temperature-for-uc2879-and-uc3879

器件型号:UC2879
主题中讨论的其他器件: UC3879

大家好、

我了解 UC2879的额定工作环境温度范围为-40°C 至85°C UC3879的额定工作环境温度范围为0°C 至70°C 当我查看数据表中的结温时、 两者的结温为-55°C 至150°C。 我是否可以确认这是正确的信息?

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 请按照 D/S 选择正确的温度范围以保证电气表。

    此致、