This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62619:上电问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163315/tps62619-power-on-issue

器件型号:TPS62619

对于降压转换器是否提供电源、我会得到不规则的结果。 IC 看起来不是单独上电的、当我探测输出并为 IC 供电时、器件是否开启是50/50的机会。 我遵循了数据表中推荐的元件值和布局。 我是否可以做任何事情来尝试持续地为其加电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享完整的原理图?  

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道是否可以分享我的所有原理图、但有稳压器、温度/湿度传感器和另一个 IC、其典型运行电流为340uA、最大运行电流为670uA 输入端电容为200nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我检查了 TPS62619原理图、没有发现任何问题。

    我认为这可能是一个应用问题。 但是、您能否提供以下详细信息以更好地了解问题:

    1) 1)您是否检查了更换 IC 时电路的行为方式? 而且、这一问题是否仅发生在一个器件上?  

    2) 2) 2)您能否在器件上电时共享 Vin、VSW、电感器电流和 Vout 的波形?  

    3) 3)您如何为电路提供输入电压?  

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sneha

    这种情况发生在多个 IC 上。 以下是成功和失败开机的屏幕截图。 我们使用的是 NGE100电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您分享波形。 表示 Vsw 的橙色波形和表示 IL 的绿色波形吗? 请确认。

    此外、我仍然认为该问题与器件无关、但可能与应用相关。 如果您在此处共享完整的原理图和电源树时遇到问题、您可以将其共享到我的电子邮件 ID:"s-nair@ti.com。  我可以通过电子邮件进行审核、并告知您我的意见。 请告诉我您对此有何看法。

    非常感谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    正如我们通过电子邮件讨论的、我将在这里关闭此主题。  

    谢谢!

    此致

    Sneha