This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂电池充电器(10节)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171062/lithium-charger-10-cell

主题中讨论的其他器件:LM5155LM5156LM5122

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

正在寻找设计支持、以通过12V 电池输入创建锂电池充电器(10节)。  我们预计输入电压为10-15V、输出电压最大为42V @ 2A 请提供应用手册和其他资源来设计此升压转换器。  具体而言、如何选择电感器规格和分流电阻器值。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    TI 充电器团队目前没有适用于此设计的单个 IC 解决方案。 我建议您在2023年第2季度再次查看此类解决方案。 同时、请在 https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上搜索 TI 多芯片解决方案的参考设计。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答。 但是、我的客户没有在寻找充电器 IC。 他们主要在寻找一个能够满足他们列出的规格的直流/直流稳压器。 有什么建议吗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我不熟悉升压 IC 产品系列。  我可以将您的帖子移至该产品线、但他们可能会担心如何调节恒定充电电流、因为升压转换器仅调节输出电压。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的观看。 希望他们至少能帮助我为客户提供我们可以提供的解决方案。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    仔细检查这些器件、您看起来是在寻找升压直流/直流器件。 重新分配到正确的产品线以获得支持。  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会选择 LM5122等同步控制器。 您还可以查看异步 LM5155和 LM5156、但在这里、您可能会达到可接受损耗或效率的边界。

    此致、

     Stefan