This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:sm72445的 mppt Way 的详细信息

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851376/sm72445-detail-for-mppt-way-of-sm72445

器件型号:SM72445
Thread 中讨论的其他器件:DXP

您好!

我购买的电路板没有在面板上标记物料标识符。

我找到 了一些有关指示符的数据表。 然而,这种情况并不明确,而且极为不方便。

很抱歉打扰了您、但您能否给我发送 DXP 或 PCB 文档进行比较。

另外、ohh、我已粘着在当前模式(CC)下加载的测试设置、并等待了两分钟。 然后、在我看到一点变化后、它还没有达到最大功率点。

我看到的是、它始终以升压模式运行、我是否可以将其更改为降压模式? (当它不处于 PM 模式时)

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您在哪里购买了电路板?  我认为 TI 不再生产它。 它是在国家半时制(2009)期间制作的、随附的是 原始 SM3320电路板装配图的副本、该工程图可能与您的工程图不完全相同、但如果不是、则应关闭。    e2e.ti.com/.../Beta-3-Assembly-Drawings.PDF

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我认为它是从"TI"购买的、尽管我不知道制造日期。

    那么,它能否运行 MPPT? 这是什么测试环境?

    还是其他用于 MPPT 的板或 IC?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 TI.com 似乎不再提供这些功能。   

    是的、您可以使用它运行 mppt。  您应该使用 PV 电池板仿真器、而不应该使用常规工作台电源。  PV 电池板仿真器仿真 PV I-V 曲线、这样电路能够跟踪到最大功率点。  

    在负载侧、应在 CV 模式下使用36V 或更低电压的电子负载。  PV 仿真器 VOC 不应大于50V。  如果我的存储器正确、电路的最大输出电流被限制在大约11A。  

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然无法 操纵它、但没关系、谢谢。