This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:通过保护二极管充电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172089/bq24600-charging-through-protective-diodes

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80

我有6节 Panasonic NCR18650B 锂离子电池 与 bq40z80电量监测计串联。 我的应用要求充电器连接器在危险位置时断开。 有源电路意味着不可接受、我有三个串联的肖特基二极管来提供冗余保护。 我的充电器 bq24600、顶部电阻器在充电器和 VBATT+之间分配。 我无法使充电器提供电流。 在工作时、我将以大约 C/4或仅低于 1安培的电流充电绿色 LED (PG-)亮起、红色 LED (STAT)闪烁。

使用具有开尔文连接的 CI/CC 电源时、bq40z80工作正常。终止充电周期。

您能不能建议在电流 LINE.e2e.ti.com/.../HX1030_2D00_SCH-Battery-Mgr-.pdf 中使用能够承受串联二极管的充电器芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STAT LED 以0.5Hz 的频率闪烁表示充电暂停、计时器故障、输入过压或电池不存在。

    我对原理图有一些意见和疑问。

    什么是脱机连接器 E1? 这是否连接到其他一些器件?

    什么是 E2、E3、E4? 这些是否连接到电池?

    电感器值是多少?

    什么是远程 VFB? 这是否连接到电池组的正极端子?

    R11应该被移除。

    C4应被移除。

    如果您的目标是在1A 电流下充电、则应更改 ISET (R3、R4)上的电阻分压器值。

    此致。