This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:未获取默认充电参数

Guru**** 2500915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171900/bq24292i-not-getting-default-charging-parameters

器件型号:BQ24292I

尊敬的团队:

我在基于 bq24292i IC 的充电器 PCB 上进行了测试、设置如下:

在恒压模式下、我使用 Keithley 2380-120-60直流电子负载代替电池

Vbus 和接地输入端的直流电源5V、IA。

3.考虑到电池的正常温度,我使用了固定的10K 电阻器而不是 NTC。

但 IAM 获得了以下结果、

结果1:在预充电条件下、电子负载电压设置为2.5V (CV 模式)、但在默认模式下、我得到的电流为113mA、而不是256mA。

结果2:   默认模式下、最终充电电压为3.9伏、而不是4.112伏。

结果3:在恒定电流区域(例如:3V 电池电压)中、获得的电流接近600mA、而不是1.024A、而在恒定电流区域中、充电电流不等于3-3.9V 的范围。

请告诉我在解压模式下上述情况的调试过程(没有用于读取和写入充电器 IC 的内部电阻器值的选项)

谢谢你

此致、

Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammed、

    您能否向我发送完整的寄存器扫描和原理图?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请阅读上述从我的测试设置中获得的消息。没有用于读取和写入充电器 IC 的内部寄存器值的选项(我使用默认模式)。我在这里附加了下面的充电器原理图。  

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammed、

    我知道您处于默认模式。 但是、由于您具有针对 SDA 和 SCL 的连接和上拉电阻、我希望您读取所有寄存器设置。 这样、我就可以读取任何状态寄存器。 我想在正常快速充电期间和充电终止后读取寄存器。

    在所有这些过程中、您的系统负载是多少? 如果由于负载较重而将部件置于 DPM 模式、则充电电流将减小。 如果是这种情况、REG08[3]将为0b1。

    此致、

    Mike Emanuel